This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:可以使用 bq40370解锁锁定的笔记本电脑电池吗?

Guru**** 2585595 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506941/ev2400-can-unlock-the-locked-laptop-battery-with-bq40370

器件型号:EV2400

工具/软件:

您好、

我有一个1年的电池,以某种方式锁定。 所有 4节电池都有3、77V 电压。

我已经检查了保险丝、这是正常的。 但电池的输出电压为0V。

这意味着控制器已锁定输出 MOSFET。

我可以使用 EV2400来解锁此电池吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maciej、

    您无法解锁笔记本电脑的电池电量计、我们不建议这样做或提供支持。

    谢谢您、
    Alan