This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915接地问题:B-是否应与系统接地隔离?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506967/bq77915-bq77915-grounding-question-should-b--be-isolated-from-system-ground

器件型号:BQ77915

工具/软件:

您好:
我不熟悉电池管理系统、目前主要负责 BQ77915 IC 来完成我的初始项目。 根据数据表中的"典型应用"部分、我知道所有接地连接都连接到 B-。 在设计 PCB 时、我是否应该将 B-与其他系统接地隔离? 如果是、这种隔离背后的技术原因是什么?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasir、

    您需要将电池包的高电流与低电流 IC 路径分离。 这是为了使设计对意外电流/瞬变或 ESD 更稳健。

    可以在布局中或通过0 Ω 电阻器/网带进行分离。 您仍然需要 BAT-以电气方式连接到 IC 接地端。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon