This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:字段中的 ChemID 更新- Chem DF Checksum 更新

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, BQSTUDIO, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507524/bq78350-r1a-chemid-update-in-the-field---chem-df-checksum-update

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ78350

工具/软件:

您好:

我们在许多 BMS 中使用了 BQ78350-R1A。

由于未记录如何在没有 BQstudio 的情况下更新 ChemID、因此我们对编程了不同 ChemID 的两个 SREG-Files 进行了比较检查。

DataFlash 似乎包含以下数据:

  1. 0x4340-0x4341:16位 ChemID
  2. 0x4342-0x4421 ChemID 数据
  3. 0x4063-0x4064:化合物 DF 校验和

我的问题是:

  1. 我们能否通过更新正确的 DF 区域来在现场进行更新?
  2. ChemID DF 校验和是由 BQ78350 FW 计算和存储、还是还需要更新?
  3. 在现场切换到与其对应的 ChemID 时、所述 DF 部分是否都需要?

谢谢!