This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A02A:在最大负载为2A 时关断

Guru**** 2387270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A02A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506161/tps62a02a-shutdown-at-maximum-load-of-2a

器件型号:TPS62A02A

工具/软件:

您好团队:

我正在为1V1、1V8和1V25使用 TPS62A02A IC (0.6V 至 Vin (Vin = 3.3V)的可调输出电压)。 我正在尝试测量2A 最大负载下的稳定性。  

对于1V25、25°C、-40°C、85°C、最大负载= 2A:降压输出正常工作。  

但对于1V1和1V8、25°C、-40°C 和85°C、最大负载= 2A、降压输出关闭。 (可承受的最大电流仅为1.4A)

下面是1V25和1V1-1V8块之间的布局比较:

原理图:

1V8

1V1.

1V25

布局:

在数据表中给出了这句话。 如果是这样、为什么我获得了1V25 IC 的输出电压、而不是1V8和1V1的输出电压? 您能否分享 EVM 测量的结果?

另外、在 EVM 用户指南中、还显示了输出和输入上应该有足够的空间、但在我们的设计中并未遵循这一要求、这可能是个问题吗?

请提供指南。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个更新:25°C 时、最大负载= 2A、降压输出正常工作。 但是、在不同的温度(-40和85)下操作电路板后、当我在25°C 内再次检查时、降压输出关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasathi:

    感谢您发布您的问题。 我会尽快回复您。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasathi:

    您能详细告诉我们器件是仍在工作、还是无法正常工作、以及上述关于两个失败 Vout (1.8/1.1V)的陈述吗?

    另外、当您尝试在25°C 和最大负载(2A)下使用该器件时、您会在多长时间内运行并发现它仍然正常工作?

    在下一步中、您是在-40°C 还是85°C 检查器件?

    如果按照以下流程操作器件:

    1. 1.8V 输出电压
      1. 25°C
      2. -40°C
      3. 85'C
    2. 1.1Vout
      1. 25°C
      2. -40°C
      3. 85'C

    "你说什么? 您能与我们分享这些数据吗?

    此致、

    Zakir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    如果您告诉我们这种关断何时发生、关断速度是多快? 器件是否会提供 Vout (1.8V/1.1V)一段时间? 或快速关闭?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找1V8降压转换器(TPS62A02A)在85°C、2A 时的 Vin 电压下降。 SW 频率可以切换到不连续导通模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zakir、

    器件正在工作。 在25°C 时、我使用了超过5分钟的时间进行监控、因此这不是问题。

    我只按这个顺序去25-->-40-->85. 只有85岁时才会出现这个问题。  

    我发现了降压转换器在85°C 和2A 下关闭的原因。 有2个原因。

    1)波特100导线的压降:

    在稳定性测试期间、将 B-WIT-100变压器输出连接到10 Ω 注入电阻时、输出关闭。 我使用了多少短导线、此问题仍然存在。 可能引线中发生了过多的压降、但有趣的一点是、这种情况仅在85°C 内发生。 在其他程度上(25和-40)通过了稳定性测试。

    2) SW_node 偏移低于0行:

    删除完整的 bode100设置后、我尝试测量 Vin、SW_node、Iout。 我已将图像附在此主题下。 在该图中、您可以看到输入电压从3.3V 降至2.9V。 此外、SW_node 也向下移动到略低于0的位置。 我注意到这仅适用于1V8降压转换器。 请注意、在1V1和1V25 IC 中、SW_node 是正确的。

    3)在1V1中、为什么即使 SW_node 正确、它也会关断、是因为 B-wit 100变压器连接。 (请检查第1点)。 在这种情况下、输入电压不会下降。 这是由于波特100引线、1V1 IC 的降压输出在85°C 和2A 时关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它会在负载打开后快速关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点。  

    1V8、1V1和1V25降压转换器的输入来自另一个3.3V 降压 转换器 LMR604403SRAKRQ1。 在布局中、两个输出电容器放置在电感器的两侧、如下所示。 这可能是原因吗? 由于我的同事并行测试3V3降压、他发现输出未正确调节、因此他将所有输出电容器带到了一侧。 则是正确调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasathi:

    您在上面分享的波形是在85度、2A 负载下为3.3Vin/1.8Vout 吗? 还是针对1.25Vout 情况?

    这个问题不会是由于波特100测量的结果、直到并且除非器件在没有波特设置的情况下能够正常工作、并且使用这些 Vin 和 Vout 在85'C 下也能正常工作。

    器件的关断可能是由 UVLO 触发导致的、因为您还提到了 Vin 下降。 您能解释一下电路中正在探测的要点、以及使用的电源类型、是现在任何降压转换器的输出还是任何其他电源? 此外、从 PCB 布局来看、布线似乎不够宽、很可能是由于线路压降而发生 UVLO。  

    您能否分享波形(瞬态)、在 Vin、Vout、SW 节点处施加负载并进行探测的瞬间。 还请提及您正在探测的 PCB 布局节点、以便更好地了解问题。

    关于无源 器件的放置、我们建议将它们放置在尽可能靠近器件的位置、以避免寄生效应。  

    此致、

    Zakir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zakir,请在线查找我的答案。

    您在上面分享的波形是在85度、2A 负载下为3.3Vin/1.8Vout 吗? -->  是的、共享的波形适用于85°C 和2A 负载下的3.3Vin/1.8Vout。

    这个问题不会是由于波特100测量的结果、直到并且除非器件在没有波特设置的情况下能够正常工作、并且使用这些 Vin 和 Vout 在85'C 下也能正常工作     -->  是的、您回答正确。 1V8降压转换器中的问题是 Vin 骤降导致的、而不是波特100设置造成的。

    您能澄清一下您在电路中所探测到的点-->吗 您询问的是稳定性的探测点? B-WIT 100变压器连接在10欧姆电阻器之间、CH1从波特100到 R0237和 R0238的结温、CH2连接到1.8V (Vout) 。  

    您使用哪种类型的电源、它是任何降压转换器的输出还是任何其他电源? --> 是3V3降压的输出、用作1.8V 降压的 Vin。 为3V3降压器供电的是线性直流电源- GPR3510HD (35Vmax、10Amax)  

    此外、从 PCB 布局来看、布线似乎不够宽、很可能是由于线路压降而发生 UVLO。  我们建议将这些电容器放置在尽可能靠近 器件的位置、以避免寄生效应--> 在进行设计更新之前、是否有仿真文件可用于验证直接替代方案并对寄生效应进行仿真?

    您能否分享波形(瞬态)、在 Vin、Vout、SW 节点处施加负载并进行探测的瞬间。 --> 我将测量并共享波形。

    提及 PCB 布局中您正在探测的节点--> 请在下面找到1.8V 降压布局、

    VIN -在3.3V 降压输出测试点(3V3块位于顶部)获取、1.8V Vout -在 TP0245测试点(1V8块位于底部)获取、两个 IC 都位于 PCB 的极端。 电路板长度为99.34mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasathi:

    当器件以2A/85'C/1.8Vout 导通时、如果共享该器件的示波器图、那会很好很清晰。  您前面提到过、只要施加2A 负载、器件就会快速关闭、但根据上面分享的波形、很明显、器件会运行一段时间、然后会关闭。 您能给我们展示 Vin 的波形(在 TP0037上以及在1.8VIC 的即时 Vin 端子上进行探测)、以及负载和电感器电流以及 Vout 的电流波形(如果可能)、适用于在没有负载的情况下打开器件、然后在施加负载时关闭器件的情况。

     可通过 ANSYS 软件检查 PCB 布局的寄生效应。 了解这些寄生效应后、可以在 PSpice/Simples 模型中输入这些寄生效应、从而查看不同节点处的行为

     如果您尝试在没有第一个降压转换器和直接外部电源的情况下运行1.8VIC、也可以确认此线路电阻、看看是否不是 UVLO 而导致器件关断。 如果输入电压以某种方式达到 UVLO 限值、则可能是器件关断的原因。

    最后、希望放大 PCB 布局以更好地查看器件及其连接(对 PNG 文件更好):)  

    此致、

    Zakir