This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43601:具有电流 DAC 的可调 IBB

Guru**** 2383710 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503047/lm43601-adjustable-ibb-with-current-dac

部件号:LM43601

工具/软件:

您好:

我尝试设计一个使用 LM43601器件的可调反相降压/升压(IBB)电路。 IBB 采用+5V 作为输入、并可产生-5V 至-24V 之间的任何电压。输出电压应通过灌电流/拉电流 DAC 进行调节。 现在的问题是、如果可以、那么 DAC 和 IBB 的 FB 引脚之间的信号的电平转换应该是怎样的?

提前感谢。