This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:热性能信息

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54360, TPS543620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502247/tps54360-thermal-information

器件型号:TPS54360
主题: TPS543620中讨论的其他器件

工具/软件:

团队、

请帮助我分享  TPS54360的热膨胀系数(CTE)数据。 谢谢!

此致、

Qiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Qiang

    我来内部检查一下。

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、

    您能在此处帮助更新吗? 谢谢!

    此致、

    Qiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(嗨、Qiang)

    以下是 热膨胀系数(CTE)的数据

    Alpha 1为15x10^-6°C

    Alpha 2为60x10^-6°C

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onkar、

    非常感谢。 TI 是否具有 TPS543620的 CTE 数据? 谢谢!

    此致、

    Qiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiang

    TPS543620由另一个团队提供支持。 您能为它创建一个新主题吗?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onkar。

    此致、

    Qiang