This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84538:申请设计文档或应用手册

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506939/tpsm84538-request-for-design-documents-or-application-notes

器件型号:TPSM84538

工具/软件:

我正在开发产品、因为我经常阅读交流/直流和直流/直流产品的相关文档以供参考、但找不到任何相关文档。 如果您对这些产品有任何应用手册或设计文档、会对我非常有帮助。

如果您知道我可以联系的任何联系人邮件 ID、请提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:  

    您可以参考此 EVM。 如果您需要任何其他信息、请告诉我们。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gautam、

    其实我的坏,我没有提供完整的细节:  

    该产品是一款面向轻型电动车辆直流快速充电站的15kW 整流器。 输入为三相交流、输出为40V-120V 直流。  

    作为我们开发的一部分、我们正在探索这一领域的解决方案 。如需了解德州仪器(TI)是否可以提供任何相关的应用手册、设计指南或技术资源来支持我们的工作、请联系我们。 如果您能提供任何帮助、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash、感谢您简要介绍。 您可以参阅 TIDA-010257 、此处是 可供您参考的原理图。 这将让您了解 TPS 器件如何安装。 如果您需要更多信息、请告诉我。  

    此致、

    Gautam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Gautam 的文件,这些将是非常有用的我们。

    如果您不介意、能否为带有 CAN 支持的微控制器的15kW 直流/直流转换器提供相同的配置。

    此致、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以搜索基于 C2000的解决方案或访问 C2000 E2E 论坛以获得帮助。 我即将结束该主题。