工具/软件:
我的上一个帖子已关闭、因此我在这个新帖子中发布了我的反应。 请参阅我之前的帖子: e2e.ti.com/.../lm74700-q1-motor-reverse-current-block-by-lm74700-create-high-voltage-spikes
您好 Shiven Dhir
感谢您的快速答复!
仅使用 LM74500反极性保护器还不够、因为 OR-ing 并不完全安全。 不‘‘欺骗’LM74700来允许有限的反向电流?
此致、
Max Smits
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我的上一个帖子已关闭、因此我在这个新帖子中发布了我的反应。 请参阅我之前的帖子: e2e.ti.com/.../lm74700-q1-motor-reverse-current-block-by-lm74700-create-high-voltage-spikes
您好 Shiven Dhir
感谢您的快速答复!
仅使用 LM74500反极性保护器还不够、因为 OR-ing 并不完全安全。 不‘‘欺骗’LM74700来允许有限的反向电流?
此致、
Max Smits
尊敬的 Shiven Dhir:
再次感谢您的快速响应!
LM74801可在一定程度上允许直流反向电流、这正是我需要的。 但是、我已阅读数据表、找不到涉及允许的直流反向电流的器件。
对我来说、当端子 A 和 C 之间的电压低于 Vac_rev (即-4、5mV)时、似乎 MOSFET 是闭合的。 这意味着(几乎)不允许直流反向电流。
我是否遗漏或误解了某些内容?
理想情况下、LM74801允许我设置允许的直流反向电流(以安培为单位)。
第二项建议、即推迟审议 LM74700的检测机制、并不理想。 理想情况下、我能够设置允许的直流反向电流。 无论如何,我会尝试这个建议,看看它有什么作用。 PS 我可能需要一段时间才能进行测试。
此致、
最大值