This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:关于补偿和软启动的问题

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8421, TMS320F28P550SJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497732/tps65400-quenstion-about-compensate-and-soft-start

器件型号:TPS65400
Thread 中讨论的其他器件:DRV8421TMS320F28P550SJ

工具/软件:

  1. 我们想将 SW1连接到 DRV8421来驱动12V、0.4A 步进电机、 10uH 输出电感器是否合适? 要确认补偿配置设置、如果 Rload 约为30 Ω、Fsw = 500kHz、Vout = 12V、是否可以选择 Rs = 200k Ω、Cc = 7.5nF、Croll = 1.5 pF? 此外、如果我们要将 VFB1保留为默认值(0.8V)、RFB1使用46.4k Ω 电阻 器、RFB2使用3.3k Ω 电阻器吗?
  2. 由于 SW2将连接到 TMS320F28P550SJ 以便使其通电、SW2的500us 软启动时间是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivia、您的设计中的输入电压是多少?