This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78020W:PTN78020WAH

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: PTN78020W, PTN78020H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505337/ptn78020w-ptn78020wah

部件号:PTN78020W
主题中讨论的其他部件: PTN78020H

工具/软件:

我正在使用此直流/直流转换器开发系统、我有一些问题、我使用数据表中推荐的电容器、我正在驱动的输出为12V、但该特定电容器(TPSE107M020R0200)指出 V0 <10V、但该电容器的标称额定电压为20V、这是什么意思?

输出总线数量≤3、这意味着我必须在输出端容纳3个串联电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    通常建议使用额定电压较高的电容器、将直流偏置效应考虑在内。

    请注意、PTN78020W 可以在输出总线上提供总计300µF 的陶瓷电容器、以满足最小/最大输出电容要求。 为了防止形成局部谐振、建议不要超过 三个10 μ F 或更大的相同电容器值 并行处理。

    输出总线数量≤3意味着您最多可以有三个电容器 存在杂散电感 高电压尖峰。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    但那点在本 IC 的数据表中、它说对于电容器(TPSE107M020R0200)、您必须至少添加3个该电容器、我想说的是、我是否可以并联添加电容器、但我不知道这样做有什么影响、或者直接放置三个电容器以确保输出端的电容为300uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    响应您的查询:

    •  本 IC 的数据表中指出、对于电容器(TPSE107M020R0200)、您必须至少添加3个此电容器……

    请注意、数据表显示可以添加  最大值(至少为)  TPSE107M020R0200中的电容器 测量 泄漏电流。

    我已经说过、 PTN78020W 可以在输出总线上有、 陶瓷电容器的300µF 总数 以满足最小/最大输出电容要求。  给定的表中针对每个电容器类型确定了输入和输出总线上所需的建议电容器数量。  为了便于理解、请仔细阅读数据表部分"PTN78020W/PTN78020H 输出电容器"(详细信息)。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    您还有其他问题吗?

    此致

    Arpita