This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS715A:适用于低功耗器件的小尺寸电源

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507027/tps715a-low-footprint-supply-for-low-power-devices

器件型号:TPS715A

工具/软件:

我有一个前置放大器模块、其电源要求如下所示

5V 正电压、具有最大电流50mA

5V 负电压、具有最大电流-50mA

我正在寻找总占用空间不超过20mm2的电源解决方案

输入电压为12V

我觉得可以使用+ve LDO 来实现此目的、但我的怀疑是如何在小型配置中接近-ve 轨电源。

如果有任何单芯片解决方案、请建议单独选择一个解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex Davis,NickButts  您可以在这里帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hwy Shyam,  

    我对这里的延迟深表歉意。 我建议使用 TPS7A3901DSCR、这是一种采用双 LDO 的单芯片解决方案。 需要正负输入并调节两个电源轨。 它还会同时启动正负电源轨。  

    谢谢您、  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使用此解决方案、我应该具有-12V 输入、但在本例中、可作为输入的基极电压仅为12V

    从该12V 开始、我必须生成5+ve 和5ve

    是否有符合我要求的低占用空间替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shyam、  

    目前、我们没有能够执行此操作的器件。 但上述器件在市场上最接近、可帮助解决此问题。  

    谢谢、  

    McKyla