This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:原理图审阅

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509123/lmr51430-schematic-review

器件型号:LMR51430

工具/软件:

e2e.ti.com/.../Screenshot-_2800_1_2900_.pdf

嗨、团队

我有2个疑问、我需要澄清:  

1)。 如果我移除输入电感器和滤波电容器、只留下一个4.7uF (C4)和100uF (C3)极化电容器、用于1A 负载、并同时减少输出电容器、我是否会有稳态输出?

2)。 我需要使用4个 LMR51430XDDCR IC 进行+12V 转换、单个+5V 转换和单个+15V 转换、单个输入滤波电路是否足以支持2A 的总负载?  

(其他:我是否可以设计一个具有必要缝补孔的2层电路板?)

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1)您的输入电容器应正常。 输入端滤波通常用于满足传导 EMI 测量的应用要求、因此您需要评估您的应用要求以及设计所需的内容。 关于输出电容、请查看数据表第9.2.2.5节中的公式、以确保新的输出电容满足 规格要求。

    2)您能否分享这些设备将如何连接在一起的图表? 它们是共享输入轨、还是以菊花链形式连接在一起? 每个应用的理想输入滤波器将取决于该应用的元件和规格。 请查看此 应用手册 、更好地了解如何为不同应用设计输入滤波器。  

    3)我们通常建议使用4层电路板、为布线、EMI 屏蔽和散热提供足够的空间。 您可以尝试、但我主要担心热量和 EMI。  

    谢谢您、

    Joshua Austria.