请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25185 工具/软件:
询问 BQ25185可通过针脚 TS 向 NTC 提供的电流的范围、我在哪里可以找到它?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Bonjour Moetaz,
Je ne sais pas si vous parlez français ó n, mais si c'est plus facile :
La source de courant sur la broche TS fournit 38μA (valeur typique)。 国际工管工作组对 BQ25185的技术进行审查。

Alec