This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:EV2400在 Windows 11上不兼容-修复方法是什么?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508853/ev2400-ev2400-not-compatible-on-windows-11---what-is-the-fix

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ76930BQSTUDIO

工具/软件:

EV2400在 Windows 11上不兼容、因此此处的修复方法是什么? 我使用 Windows 10是不可行的,因为 这必须在我的工作计算机上完成。 我需要通过 bq76940评估软件与 BQ76930 IC 通信。 如果 EV2400不再工作、则如何完成此操作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    如果 BQstudio 用户在使用 BQstudio 时遇到问题、我们建议用户使用最新版本的 BQstudio、同时尝试使用其他器件。  

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、BQ76930与 BQstudio 不兼容、而是应使用 BQ769x0评估软件。 您能否说明 BQ76930现在是否与 BQstudio 兼容、如果不兼容、如何使 EV2400与 BQ769x0软件配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    BQ76930似乎与 BQstudio 不兼容。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经知道了。 那么、如何使 EV2400能够与 Windows 11上的 BQ769x0软件配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    如果  BQ76930与 BQstudio 不兼容、则无论窗口软件如何、它都无法正常工作。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所说的是没有道理的。 我不要求将 BQ76930与 BQstudio 配合使用。 我已经知道它是不兼容的。 过去我在 Windows 10上时、已经成功将 BQ76930与 BQ769x0评估软件配合使用。 但现在我在 Windows 11上、表示无法再找到 EV2400模块。 为了在 Windows 11上再次与 BQ76930进行通信、我需要做什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    我理解你们现在所说的话,并对误解表示抱歉。 但是、同样的概念仍然适用、因为窗口11上的用户仍然能够与那里的设备通信、这意味着它是窗口端的问题 在这样的情况下、我们给出的唯一建议是尝试使用其他器件。 当前没有"修复"用于此类情况,而不是恢复到 Windows 10或使用不同的系统/计算机。

    谢谢您、
    Alan