This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM78L:LM78L15钳位

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502191/lm78l-lm78l15-clamping

器件型号:LM78L

工具/软件:

您好团队:  

请查找客户的问题:

我们观察到、该器件在超过35VDC 输入绝对最大额定值的功率耗散 SOA 内继续正常运行。

我们对输入的特性描述为它受到内部 TVS 二极管保护、并看到在70V 左右的钳位操作。

 

我们无意利用这些知识来设计依赖于此功能的电路、而是扩展我们在激活外部瞬态保护电路时对器件运行的了解。

我们怀疑我们观察到的钳位是 D1和 Q16的函数、如数据表第8.2节功能方框图中所示。

您能验证这是正确的,并且在设计上?

谢谢您、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、John、  

    感谢您的提问。 客户只需根据建议运行条件确定 EC 表的规格和质量。 任何超出此范围的情况、我们不建议将其用于客户用例。 我们建议使用 TPS7A1601DRBR 作为替代产品、因为该器件的建议输入电压额定值为60V。 我们不能透露任何设计电路、但我们的器件设计是稳健的。  

    谢谢、  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、McKyla、

    感谢您的回答、但我不清楚是否回答了以下有关钳位操作的问题:

    Unknown 说:
    我们对输入的表征好像它受到内部 TVS 二极管的保护、并看到在70V 左右的钳位作用。
    [quote userid="594007" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502191/lm78l-lm78l15-clamping

    我们怀疑我们观察到的钳位是 D1和 Q16的函数、如数据表第8.2节功能方框图中所示。

    您能验证这是正确的,并且在设计上?

    [/报价]

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、John、  

    请注意、我们的器件设计稳健、目前我无法披露更多的设计信息或验证您的索赔。  

    谢谢、  

    McKyla