This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:选择适当的化合物 ID

Guru**** 2535430 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508904/bq34z100-r2-choosing-appropriate-chem-id

部件号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具/软件:

您好:

我已经使用 GPCCHEM 工具为系统生成有效的化学物质。 我对得到的结果有点困惑。 我们在16S1P 电池包中使用的电池为5.04Ah、每个电池的最大电压为4.2V、但化学工具的报告建议、最佳匹配是3216mA 电池的 ID、在说明中列出了4.3V。 这听起来是否正确? 我是否应该在列表中寻找更靠近我们实际使用的5040mA、4.2V 电芯的不同化学物质?

此外、我运行了2个不同的 chemID 周期、一个使用单个电芯、另一个使用整个电池组。 每个报告都生成了不同的化学成分列表。 在选择要编程的化学物质时、我应该参考哪个报告?

谢谢、

约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我忘记在原始帖子中询问另一个问题。

    如果我们要缩放数据闪存参数中的电流和电压(电流乘以6、电压乘以2)、是否需要在提交的 roomtemp_rel_dis_rel.csv 日志文件中缩放这些值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    最好在一个电芯上运行测试、而不是在 GPCCHEM 工具的整个电池组上运行测试。 只要系统上的误差百分比小于3%、就可以更好地使用。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Alan、只是对我们可以使用的可能 ID 的选择数量感到困惑、如果在 A 决策中应使用这些其他描述。

    如果我们要调整数据闪存参数中的电流和电压、是否需要在提交到 GPCChem 工具的 roomtemp_rel_dis_rel.csv 日志文件中缩放这些值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    感谢回复 Alan、只是对我们可以使用的可能 ID 的选择数量感到困惑、如果在 A 决策中应使用这些其他描述。

    -你最好的选择是去有最低的百分比误差和标记为"最佳化学 ID :"的 chemID ,也只测试一个单元格

    我们正在调整数据闪存参数中的电流和电压、这些值是否需要在提交到 GPCChem 工具的 roomtemp_rel_dis_rel.csv 日志文件中进行缩放?

    -你不应该在 GPCCHEM 过程中扩展任何值,因为你只是想获得最纯粹形式的单元格特征。 基本上、您的单元格未缩放的外观是什么。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alan、我讲得很清楚。 我很感激!