This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:OTG 电压压摆率配置

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506383/bq25730-otg-voltage-slew-rate-configuration

器件型号:BQ25730

工具/软件:

您好、数据表说明中包含有关配置 OTG 输出电压的转换压摆率以符合 USB PD 3.0 PPS 的说明。

如何配置 OTG 输出转换压摆率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、  

    OTG 压摆率取决于电容大小。 IOTG= C* dVOTG / dT。  只需设置 OTG 电流、即可实现压摆率。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、

    有没有其他方法可以实现 OTG 压摆率控制? 是否是唯一的 OTG 电流控制方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、您可以多个步骤对 OTG 电压进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以
    控制 OTG 电流
    2.步骤 OTG 电压

    剩下的只是这些选项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我们拥有的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、选择方案当然是有意义的。

    关于电流限制方法的一个问题。
    PMIC 是否支持 OTG 上的电流控制模式?

    通过现有的 OTGCurrent 寄存器、它会设置电流限制、如果达到 OCP、则会置为有效(PMIC、然后关闭)。
    此行为不是电流控制。

    我认为要查看 OTG 电压压摆率、需要调整电流控制...



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    在转换期间、即使达到 OTG 电流限制、充电器也会允许 OTG 电压继续上升。  

    此致、

    Tiger