工具/软件:
我们使用 的是带805080 LiPo 电池的 BQ24298。 我们的 VBUS 输入是 USB-C 输入、应能够提供3A 电流。 我们的 ILIM 电阻器设置为145R。 我们开始充电、没有看到任何时候电流保持在 CC、电流从1.8A 开始、但一直在下降。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们的充电器直接馈入 VBUS、无需额外的负载(除了 VSYS 上的负载)。 在充电期间、VBUS 电压为4.2V。
实际上、Im 不太确定我们所做的更改、但看起来我们会看到 CC 充电、直到现在达到3.7V 至3.75V。 这是我们期望从 CV 切换到 CC 的充电开关吗? 是什么驱动该开关发生在何处?
此外、我们还会看到看门狗计时器故障、该故障会将寄存器值复位为默认值。 这是否与我们的 DPM 问题有关? 

您好 Christopher、
看门狗故障肯定会产生影响、因为它会复位寄存器配置。 我建议定期复位看门狗计时器、或禁用看门狗计时器。
关于 DPM、很难确切地说是什么引起它。 由于未施加负载并且充电电流未增大、因此我怀疑它与 VINDPM 有关。 我建议使用较低的 VINDPM 设置或较高的 VBUS 设置进行测试、以查看是否会解析 DPM 状态寄存器。
另一个问题是电池电压的测量位置。 是使用 ADC 测量、还是使用 DMM 测量? 如果使用 DMM、是在电池电芯电压还是在 IC 引脚电压下测量? 这些对了解充电器在充电时的行为有影响。
此致、
Juan Ospina.
您好 Christopher、
充电时、VBAT 上的电池不是 VBUS 上负载的一部分? VINDPM 是否应设置为低于4.2V、因为这是我们在为电量耗尽的电池充电时看到的 VBUS 电压?
我不确定您的电流 VINDPM 设置是什么、如果它已经处于电池稳压电压、则不应进一步降低该值。
充电期间、我们的 VBUS 电压为4.2V。
假设 VBUS 设置等于 VINDPM 设置、您可能会看到 VINDPM 导致的电流限制。 您是否能够使用更高的 VBUS 电压测试充电情况?
我们正在使用 Max17260电量监测计收集电池 OCV。
在这种情况下、这可能是测量更接近电芯的电池电压。 如果引脚和电池电芯之间的电阻较大、器件可能会更早地进入 CV 模式、因为电流*电阻会使 VBAT 引脚电压升高至稳压状态。 您是否能够在测量接近充电器 VBAT 引脚的电压时运行充电周期? 在 CC 至 CV 的转换点、VBAT 引脚应达到大约4.2V。
此致、
Juan Ospina.
[引述 userid="491180" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507659/bq24298-not-seeing-constant-current-charging/5799365 #5799365"]
我不确定您的电流 VINDPM 设置是什么、如果它已经处于电池稳压电压、则不应进一步降低该值。
[/报价]
我们将 VINDPM 默认值设为4.36V、VREG (充电电压控制 Reg04)设置为默认值4.208V。 您是否建议将 VINDPM 降低至 4.216V?
假设您的 VBUS 设置等于 VINDPM 设置、您可能会看到 VINDPM 导致的电流限制。 您是否能够使用更高的 VBUS 电压测试充电?
我们将5V USB-C 充电器输入用于 VBUS、这也是我们希望用于系统的功能。 我们可以尝试测试更高的电压输入、但最终我们需要使用5V 电压。
您好 Christopher、
我们的 VINDPM 默认值为4.36V、VREG (充电电压控制 Reg04)设置为默认值4.208V。 您会建议将 VINDPM 降低至 4.216V 吗?
4.36V 更安全。
我们将5V USB-C 充电器输入用于 VBUS、这是我们希望用于我们的系统的输入。 我们可以尝试测试更高的电压输入、但最终我们需要使用5V 电压。[/报价]听起来、由于您在4.2V 电压下测量 VBUS、5V USB-C 可能无法提供应用所需的大量电流。 您能否尝试使用更强的源、以便在输入引脚上的较高电压下测量 VBUS? 最好高于4.36V VINDPM 设置。
此致、
Juan Ospina.