This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:BQ25792充电器控制

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TPS25751, TIDA-050047, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470879/tps25751-bq25792-charger-control

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:USB-PD-CHG-EVM、BQ25792-01TIDA-050047、

工具/软件:

我在使用 TPS2571利用在线工具配置电池充电器 IC PQ25792时遇到了两个问题。  首先、似乎会设置默认值、使 EN_ADC 位保持启用状态、这样即使在从系统中拔出 PD 充电器后、REGN 稳压器也能保持开启状态。  这会将系统的静态电流消耗增加到高于1mA。  我需要禁用 EN_ADC 位、以便仅在插入 PD 充电块时 REGN 稳压器才处于活动状态。

我看到的第二个问题是、我正在为4S2P 电池组提供2A 充电电流。  充电器 IC 的充电阈值似乎设置为默认值200mV。  我需要将其提高至400mV。  我看到的是、当充电器 IC 从恒流模式下降到恒压模式时、它进入连续脉冲充电模式。  我还有另一个主题讨论了这个问题(在线查看)。

我已经附加了当前的 json 和 bin 文件。

谢谢。

Michael

e2e.ti.com/.../4S2P_5F00_USB_2D00_C_5F00_2A_5F00_CHARGER.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、因此我认为是使用 ArdQIF 主机适配器将冷复位请求发送到命令寄存器0x08。  在将我的接口重新布线到电路板后、我通过协议分析器插入 PD、控制器正常启动、电池开始充电。  此时、我做了主器件读取寄存器0x08、预期得到00 00 00 00 00、但读取结果是04 00 00 00。  我不知道那是什么意思。 (请参阅下文)

    接下来、我 将 GAID 命令写入寄存器0x08、然后重新读取控制寄存器(见下文)

    我不确定我是否正确执行了此操作、但在发送主机命令时似乎没有收到复位命令。  想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

     PD IC 会重置 GAID、并充当下电上电。  

    合规性测试中的硬重置是与 PD 相关的特定映像、GAID 不发送此消息、它进入错误恢复状态。

    我仍然认为最后一次失败是测试仪问题。 联系内部 TI 团队和 LeCroy 以获取他们的反馈。

    关于读取的内容、寄存器读取的第一个字节是寄存器中可读字节的字节计数。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我一直在做一些实验,并得出结论,第一口与实际数据无关。  这 对我来说不是很清楚、而且要求的字节数也是请求的字节数。  我玩的是寄存器3 (模式)、意识到我必须再读取一个字节、才能获得"APP"、忽略实际的第一个字节0x04。  感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    明白了、我会让您随时了解放弃调查结果的最新信息。 我还在等待响应。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    在这里进行小更新、团队内部和测试人员都认为测试的运行方式是问题所在。 在内部、他们正在与理事机构联系、要求作出更多的澄清。 测试机构提到、他们正在研究纠正测试仪启动行为。 我仍在等待双方的其他更新。

    问题似乎是在电池电量耗尽的情况下、我们正在运行的特定测试会通电、然后尽早开始测试。 PD 控制器没有足够的时间引导、因此由于无响应、测试失败。  

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您的更新。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会让你知道,当我下一次听到他们的回音。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    对于上一个问题、已确认是 LeCroy 的测试仪问题。 请联系您的测试机构、要求他们获得弃权声明。 由于测试仪问题、他们应该能够放弃此测试。

    以下是一些相关的屏幕截图。

    谢谢。此致、

    Chris