This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:如何使用外部 RC 电路计算延迟时间

Guru**** 2770885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509083/lm3880-how-to-calculate-the-delay-time-with-external-rc-circuit

器件型号:LM3880

工具/软件:

您好:

我在 EN 引脚上放置一个 RC 电路、使用一个51k Ω 的电阻与一个4.7uF 电容器串联、您能指导我如何计算标志的延迟时间吗?

如果您能分享 一个计算工具、我们将 不胜感激

此致

韦伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    为什么需要51k 电阻器? 如果您想使用电容器来延迟 EN、只需将电容器连接到 EN 上、然后使用数据表中的公式

    此致

    颐和