This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:检查仅电池电压下的功耗

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508998/bq25798-check-power-consumption-at-battery-only

器件型号:BQ25798

工具/软件:

尊敬的  

  请帮助我们检查 BQ25798RQ 在电池模式下的功耗问题

  电池是3S1P (如下图所示为12.6V)、电流消耗1mA (引脚25中无负载)、不符合规格!!??

 BQ25798RQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rence:

    这是经过生产测试的规格。  如果 VBUS 上没有输入电源且 ADC 被禁用、转换器最多仅消耗24uA 的电流。  如果移除 R4155零欧姆电阻器以将充电器与系统负载隔离、则测量的 IQ 是什么?

    此致、

    Jeff