This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:can't 打开升压计算器表

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495553/lm5158-can-t-open-boost-calculator-sheet

器件型号:LM5158

工具/软件:

您好:

我下载了升压计算文件。

它不会在 Microsoft Excel 中打开、说明它是由于保护。 有什么提示吗?

我能够在覆盖任何保护的工作表中打开它、但我认为某些元素未能通过检查、因为尽管表单上的元素发生了变化、但我的观点仍然无法提高效率。

谢谢、

Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您是否可以指定您遇到问题的具体 Excel 工具(计算器编号)?

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    SNVR511  - 用于升压稳压器设计的 LM5157和 LM5158快速入门计算器

    此致、

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    您需要下载并解压缩计算器。  

    www.ti.com/.../SNVR511

    它在我们的系统上工作正常。  

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了,但它不起作用,肯定是我这边的一个问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    如果您将本地设置更改为英语、请检查问题是否消失、特别是小数点设置有时会导致 Excel 出现问题。

    此致、
    Brigitte