This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:突发模式

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501966/ucc25660-burst-mode

器件型号:UCC25660

工具/软件:

您好:

我们正在为音频应用设计1200W 电源。

设计表中的 VFB 曲线为:

您如何在 LL 引脚上设置 Ru 和 RL、以便我们永远不会在超过3W 的频率下进入 LF 突发模式?

当输出开路时、LF 突发模式可能正常、因此输出仍处于调节状态、但我们不希望 LF 突发模式处于正常运行状态、因为它会导致音频信号上出现噪声。 HF 突发模式可以满足要求。

是否可以将这些阈值设置为较低的值、或者我们需要完全禁用突发模式?

谢谢!

Jocelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我只是想看看这个 Jocelyn ,感谢你的帮助,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试降低 HF 和 LF 突发阈值(Rllupper=806k、Rlllower=147k)、因此 HFBurstEntry=1.4V 且 LFBurstEntry=1.28V、但似乎没有任何区别。 该转换器在大约20W 之前仍处于 LF 模式、然后在连续模式下运行。 它似乎不会进入 HF 模式。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不需要 LF 突发模式、请完全禁用突发模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jocelyn:

    是否使用设计计算器选择值? 如果不是、请访问 https://www.ti.com/tool/download/UCC25660X-CALC 链接

    对于1200W 电源、将突发模式设置为~3W 并不容易。 如果将 VLLA-VLLB 设置为>2.41突发模式将被禁用。  

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我们尝试禁用突发模式、但输出电压会上升。 一种解决方案是添加电阻负载或并联稳压器以使其进入稳压状态、但最终我们稍微提高了输出电压。 这有助于脱离谐振增益曲线的平坦部分、并将突发模式阈值降低到大约6W。 如果它可重复、那应该很好。

    谢谢!