This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MC34063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508524/power-management-forum

部件号:MC34063A

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:  

请帮助说明此 IC 的持续输出电流能力与 Vout 范围间的关系。 此外、如果有任何相关的应用手册或计算工具可用??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CS、  

    感谢您使用 e2e 论坛。  

    我看到您  在另一个主题中提出了相同的问题- e2e.ti.com/.../mc34063a-mc34063a。 为了避免混淆、我将关闭上面链接的另一个线程。  

    对于 MC34063A 器件、如果将其用作控制器、则输出电流取决于 外部 MOSFET 和电感器的选择。 查看数据表9.1部分  

    对于转换器、它取决于开关电流限值、如下面的数据表中所述  

    我随附了指向 https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER 的链接、该链接有助于直观显示和估算建议的参数。我希望这些参数有所帮助、如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 另外还有一个 qnother 查询、  

    我的输入电源电压范围可能为10V 至15V、所需的输出电压恒定。 当输入电压~14.5V 至15V 且需要15V 输出时、该 IC 是否可以工作? 此时会发生什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 C S、  

    您能否提供更多技术规格、例如 Vin min =10V?、Vin max = 15V?、Iout 的详细信息。  

    14.5Vin 至15Vout 是可以实现的。 该器件可以实现这一点、但输出电压纹波可能会更高、因为这是非同步器件。  

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、规格如下:

    1. VIN 最小值- 10V  

    2. VIN 最大值- 15V  

    3.所需输出电压- 15V 稳定

    4.- 800 mA max

    5、运行-需要连续稳定运行。

    请确认、要使15V 输出稳定、我可以向 IC 输入提供的最大电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C S 您好:

    稳压输出的最大输入电压取决于所使用的外部元件。 通常、输入电压甚至会略高于输出电压、因为检测电阻、电感器和二极管中存在一些压降。 该器件将减少开关活动、直至输出稳定。 因此、在15V 输出端具有15V 的输入电压将产生低开关频率、但应提供正确的输出电压。

    此致、
    Brigitte