This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:使用数字电位器时的配置电阻器容差

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509081/tps63900-configuration-resistor-tolerance-when-using-a-digital-potentiometer

器件型号:TPS63900

工具/软件:

您好:

在 TPS63900数据表中、TI 建议:

"为确保正常运行、TI 建议配置电阻的总 RMS 误差(包括初始容差、温度漂移和老化)小于±3%。"

我将 对 CFG2引脚使用50 kΩ 数字电位器(128个分立式阶跃)、而不是固定电阻器。  在最低电阻设置下、这会引入高达±5% 的量化容差(例如、8.25 kΩ →±4.73% )。

 在低 CFG2值下、这种±5%的耐受性是否会成为一个问题、可能会产生什么后果?

非常感谢您提供的任何帮助。



Marc Ledesma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc、

    如果您使用的电阻器范围比建议值更宽、该器件的配置设置可能高于或低于预期值。 因此、不建议对电阻值具有如此宽的容差。 另一方面、如果您可以测量所用电位器的电阻、则可以相应地调整数字值。

    此致、
    Brigitte