This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:启动期间电路中断

Guru**** 2384940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508843/tps25947-circuit-breaking-during-start-up

器件型号:TPS25947

工具/软件:

我正在寻找一个电子保险丝、它将在启动期间断开电路并开启过流锁存。

TPS259474L 是我发现的最接近的器件、但如果启动电流超过 ILIM、它只会进入调节模式、而不是断开电路。 从数据表中:

对于 TPS259470x/2x (电流限制)和 TPS259474x (断路器)型号、基于 RILM 的有源电流限制功能在启动期间均处于活动状态。 如果启动电流超过 ILIM、器件会将电流调节至设定的限值。 但是、在启动期间、无需等待 ITIMER 延迟即可启用电流限制。

是否有办法配置 TPS259474L 来避免这种情况? 或其他符合我要求的器件吗?

我正在考虑的一种权变措施是在启动期间使用 MOSFET 断开负载、但理想情况下不需要这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我们的所有电子保险丝都是一致的。 如果启动期间电流超过 ILIM、它们将进入限流模式、而不是执行断路器。 这样、当电流因电容的浪涌电流而导致时、电子保险丝仍然可以启动。

    在电流限制期间、如果器件上的功率耗散较高、则它们会进入热关断状态并断开电路、从而满足您的要求。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arush。

    我们已经决定将现有的板载微控制器与 PG 信号结合使用、来管理限流的启动公司。 如果 PG 保持低电平、微控制器将在定义的延迟后禁用电子保险丝。