请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD95490Q5MC 工具/软件:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
有2种方法可以计算 RLSET 值。 第一种方法是使用公式来获得精确的 RLSET 值:
9 × L 6 × L 1 × L [ kΩ]= 2.04e-RL4–2.48e-RL3 + 1.79E-RLET 3 × L 2 + 3.99e-RL1 + 1.61e1
L -输出电感值(以 nH 为单位)。
RLSET -从 LSET 端子连接到 GND 的理想电阻值(可使用最接近的标准电阻值)。
第二种方法是使用我们数据表中的图形(图17-18)、可以通过发送电子邮件至 vr@list.ti.com 获取该图形。
此致、
Maha