This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62872:TPS62872Z0WRXSR 适用于3.3V 电压

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508934/tps62872-tps62872z0wrxsr-for-3-3v

器件型号:TPS62872

工具/软件:

尊敬的先生或女士、我们想使用 TPS62872Z0WRXSR。 输入电压为5V、输出电压必须为3.3V。 如何连接 Vsel 输入? 我们不希望使用 I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernd、

    如果没有 I2C 配置、TPS62872Z0WRXSR 不支持3.3V 的启动电压。

    您可以使用具有47k Ω 电阻的汽车版本 TPS62872Y2QWRXSRQ1或 TPS62872N2QWRXSRQ1来实现这一点、请参阅 数据表

    此致、Werner