工具/软件:
您好!
我对 TPS62132RGTR 的开关频率范围有疑问。
我在您的数据表中找到这个图、该图表明开关频率会降低
输出电流的大小而变化。 在此图中、我可以看到2.5MHz@400mA、
如果我按比例估算值、那么250kHz@40mA。

和我的应用程序兼容、
输入电压:12V
VOUT:3.3V / Iout:30 -50mA
Cin:10uF / Cout:22uF/Lout:2.2uH (根据建议)
我观察到大约6kHz 的开关频率、即
远低于上面的估计值。 (波形:Vout)

现在的问题是:
1、 在30 -50mA 的当前范围内,我期望什么开关频率作为设计值或典型值?
2、频率是否有最低限制, 或者它在0A 时是否真的是0Hz ?
3.如果可能的话,你能判断我的波形是否正常吗?
提前感谢您!