This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62132:开关频率的最低限制

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495599/tps62132-lowest-limit-of-switching-frequency

器件型号:TPS62132

工具/软件:

您好!

我对 TPS62132RGTR 的开关频率范围有疑问。

我在您的数据表中找到这个图、该图表明开关频率会降低

输出电流的大小而变化。 在此图中、我可以看到2.5MHz@400mA、

 如果我按比例估算值、那么250kHz@40mA。

 和我的应用程序兼容、  

输入电压:12V

VOUT:3.3V / Iout:30 -50mA

Cin:10uF / Cout:22uF/Lout:2.2uH (根据建议)

我观察到大约6kHz 的开关频率、即  

远低于上面的估计值。 (波形:Vout)

现在的问题是:

1、   在30 -50mA 的当前范围内,我期望什么开关频率作为设计值或典型值?

2、频率是否有最低限制, 或者它在0A 时是否真的是0Hz ?

3.如果可能的话,你能判断我的波形是否正常吗?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您还能分享一下原理图以更好地帮助您吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的联系。

    这是相关原理图、根据数据表中的参考设计计算得出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我没有看到原理图中连接任何负载。 在这种情况下、开关频率应该变得非常低。 如果您在此基础上使用任何负载、请告诉我。

    此致、

    Himanshu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、无法透露负载的详细信息、但它们是微处理器。

    你能否澄清一下我刚才提出的问题清单中的"非常低"一词:是否存在最低限度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    下端没有这种限制。 根据负载、器件可能切换一次并提供维持输出电压并长时间保持安静所需的所有能量。 连续负载是30 -50mA 还是随时间变化、平均值是30 -50mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是连续的、但可能存在小电流纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我看到 PWR_FLAG 连接在3.3V 输出上、您能否确认系统中所有标志的连接位置。 由于该标志、是否可能注入漏电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    否、PWR_FLG 仅作为设计规则检查器的指示性信息是必需的。

    没有其他电源、也没有漏电路径。

    该器件的输出仅连接到微处理器和外部传感器器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我看不到任何其他方法可以降低频率。 这种现象是否可重复? 如果是、我们可以尝试在我们的实验室中重现问题并调试问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入电压超过9V 时、此参数是可重复的。

    谢谢您、如果我们能就保密问题达成一致、我可以提供完整的示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、请告诉我 NDA 程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简单、

    请通知我您的联系信息、以便我可以在不使用此"论坛"系统的情况下发送我的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以通过电子邮件将其发送给我、网址为 h-nigudkar@ti.com