This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B86-Q1:我的产品正在 BCI 测试中复位@ 100mA 在10MHz 到50MHz 的频率范围内

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508063/tps7b86-q1-my-product-is-resetting-in-bci-testing-100ma-in-frequency-range-of-10mhz-to-50mhz

器件型号:TPS7B86-Q1

工具/软件:

我们在产品的电源线中使用2个 LDO TPS7B8601QDDARQ1。 在100mA 进行 BCI 测试时、产品会在10MHz 至50MHz 的频率范围内关闭或复位。 但在中间

50MHz 到400MHz、工作正常。

5V 时的输出电流为100mA 最大值 输入电压为300mA 最大值 请提出改进建议、以便在 BCI 测试中对其进行鉴定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在审核您的请求、并将在2个工作日内回复您

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuj:

    贵公司的另一位工程师 Kapeesh Kumar 发布了类似问题。 这是否是同一应用的相同 BCI 测试? 请与他核实我的评论。  

    总结:

    • 将去耦电容器尽可能靠近输入引脚放置
    • 根据测试频率范围并联使用多个去耦电容器(1uF 或10uF + 0.1uF + 0.01uF)、以抑制 VIN 引脚上的噪声。
    • 您可以在 LDO 上添加前馈电容器(Cff)来抑制噪声并通过 HF 注入
    • 减少过孔数量、 将 GND 合并在一起、并保持平面覆铜尽可能大。
    • 请检查您使用的输入滤波器是否不用作带通滤波器。 您需要滤除 HF、以便确保截止频率小于10 MHz

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将原理图与每个元件的所需值共享 、以防止在 BCI 测试期间报告的问题

    此外、请分享 PCB 布局指南文档与该器件的示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuj:

    我们拥有以下资源可用于 π 型滤波器设计: 开关电源的输入滤波器设计。 对于线性电源、LC 滤波器就可以正常工作。 您可以在此处使用我们的滤波器设计资源: 滤波器设计工具

    该器件的布局指南显示在数据表的第29页上。