This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38025-Q1:输入电压降至输出设定点以下

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508924/lmr38025-q1-input-voltage-drops-below-output-setpoint

器件型号:LMR38025-Q1

工具/软件:

我计划使用标称输入电压范围为24V 至60V 的 IC。 反馈电阻器配置为12V 输出。 但是、输入电压可能偶尔会降至7V。 当输入电压低于编程的12V 输出设定点时、IC 如何行为? 在这种情况下、它是在直通模式下运行、还是关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    器件将在压降模式(您所说的直通模式)下运行、直到 EN 引脚降至低于关断阈值。

    谢谢、

    Richard