This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:DP 交替模式和 USB 枚举

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508917/tusb1046evm-dp-alt-mode-and-usb-enumeration

器件型号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65987、 TPS65987D

工具/软件:

在另一篇文章中、我被告知:"TPS65987不会在 D+/D-线路上进行任何 USB2枚举、而不会对有关 USB2的数据执行任何操作。 D+/D-连接用于支持 BC1.2传统充电方案。 如果您不需要支持 BC1.2、这些 GPIO  请勿  需要连接到 D+/D =线路。'

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485029/tusb1046evm-dp-alt-mode-and-usb2-0

在  TUSB1046EVM 上、TPS65987D D+/D-连接在 P1 (micro USB)和 P2 (USBC)之间。  我使用 TUSB1046EVM 将 DisplayPort 从 P3传输到 P2 (USBC)、而没有任何连接到4通道 DP 中 P1的设备-无翻转配置。  在我的设计中、如果我从 TPS65987D 中移除 D+/D-、则如何针对 DP 交替模式管理 USB、因为 TUSB1046EVM 上没有连接的其他 D+/D-。  我是否不需要 USB 2.0接口即可使 DP 交替模式正常工作?  是否所有元件都在 CC 线路上配置为 DP 交替模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了使 DP 交替模式正常工作、所有配置都在 CC 线路上完成。 不需要 USB2.0线路。 CC 线和 AUX 线是唯一使用的边带总线。