This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:MTBF 和 Pi 因数要求

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502446/tps3808-mtbf-and-pi-factors-request

器件型号:TPS3808

工具/软件:

尊敬的支持团队:

在基于 VITA 51.1标准的可靠性分析中、我们目前正在收集系统中所用组件的故障率数据。
请提供以下针对您的组件的制造商特定信息(如果有):
MTBF 或 Lambd_MFR (制造商的故障率)
PI_T_MFR:制造商测试期间使用的温度系数
PI_E_MFR:制造商测试期间使用的环境因子
T_MFR:测试温度条件
E_MFR:测试环境条件
使用 MIL-HDBK-217F 和 VITA 51.1方法、为了转换可靠性数据并使其适应我们的应用环境、需要使用这些值。
提前感谢您的支持。
此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 我正在向我们的可靠性团队核实这是否符合我们的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、这似乎是我们可靠性团队 所能提供支持的。