This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:SIMPLIS 中 LM5146的平均/瞬态仿真

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508214/lm5146-q1-average-transient-simulation-of-lm5146-in-simplis

器件型号:LM5146-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5146

工具/软件:

LM5146是否有任何 SIMPLIS 仿真模型用于 AVG/AC 分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    建议使用产品文件夹中的计算器电子表格。  也可以使用 WEBENCH。   计算器将为您展示元件选择的交流响应。  WEBENCH 是一款在线模拟器。  我们还有 PSPICE for TI 模型来评估时 域性能。

    希望这有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经完成了您提到的所有步骤、但需要 SIMPLIS 软件中的平均模型来运行交流分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是否尝试过 WEBENCH?

    谢谢。

    David、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我完全了解 WEBENCH 的这一特性、而且以前使用过!
    但目前、我的控制系统具有复杂的补偿电路、无法在 WEBENCH 或快速入门 Excel 文件中实现和使用!
    我 还有其他控制器的 SIMPLIS 仿真文件、但想知道是否也可以获得 LM5146。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请查看以下链接、Tim 之前已经与您共享了一个模型。

    (+) LM5146-Q1:LM5146的 LTspice 模型/仿真-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、

    因为它是一个共享的帐户,我失去了 请求的可追溯性!