请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3897 工具/软件:
尊敬的专家:
之前、我们在微控制器的使能引脚上使用了简单的 RC 电路(10K、容值为1uF)。 现在、它由 TPS3897直接控制、如下所示。 当然、由于输出是开漏输出、我们在原理图的另一部分使用外部10K 上拉电阻。

我们发现、现在我们对 ESD 事件更加敏感。 只需连接 TagConnect 电缆(不带编程器)或使用万用表探测使能引脚、即可导致微控制器复位。 缓解这种情况的最佳方法是什么?
我通过连接点烟器和示波器测试了 ESD 灵敏度、并观察到我们基于 RC 的方法不会重置、而基于 TPS 的新方法则重置。 另外、在悬空(因此未连接到示波器)时、我们以前的基于 RC 的方法在 TagConnect 连接时未重置、而基于 TPS 的新方法则重置。
此致、
Jochem