工具/软件:
大家好、团队
我使用磁电感小于设计建议值的变压器。
在次级侧进入同步整流模式时会出现问题。 无论负载条件如何、驱动信号 QE 和 QF 始终处于低电平。
因此、问题是:
磁电感是否会阻止控制器产生 QE 和 QF? 由于磁感很小、在我的应用中、整个负载范围内的电流始终是 DCM。
第39页和第55页中关于电阻分压器与 ADEL 和 ADELEF 连接的图之间存在差异:
左图是仅从 CS 进行分压的电压、右侧是从 VREF 进行分压的电压(CS 似乎已断开连接)。


此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好、团队
我使用磁电感小于设计建议值的变压器。
在次级侧进入同步整流模式时会出现问题。 无论负载条件如何、驱动信号 QE 和 QF 始终处于低电平。
因此、问题是:
磁电感是否会阻止控制器产生 QE 和 QF? 由于磁感很小、在我的应用中、整个负载范围内的电流始终是 DCM。
第39页和第55页中关于电阻分压器与 ADEL 和 ADELEF 连接的图之间存在差异:
左图是仅从 CS 进行分压的电压、右侧是从 VREF 进行分压的电压(CS 似乎已断开连接)。


此致
您好:
如果 CS 引脚上的电压低于 DCM 比较器 OUT E 和 OUT F 设置的电压、则不会产生栅极驱动。 以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了使用 UCC28950的 PSFB 的分步设计过程。 有一个部分介绍如何设置 DCM 比较器。
https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf
ADEL 和 ADELEF 可通过多种方式使用。 如其中一个原理图所示、它们都可以通过基准电阻分压器进行设置。 这种技术是一种固定延迟方法、如上述应用手册所述。 另请注意、您也可以将 ADEL 和 ADELF 短接到地、以采用固定延迟方法。 设计 PSFB 转换器的设计人员中98%使用了固定延迟方法。
设置 ADEL 和 ADELEF 是一种自适应延迟方法、用于消除体二极管导通、这是很多试错。 因此、这种方法并不常用。
此致、