工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我正在配置 BQ76972 AFE、以支持使用内部4阶多项式模型进行基于 NTC 热敏电阻的温度估算。
到目前为止、我所做的工作:
- 已收集的温度-电压数据
我在宽温度范围内测量了热敏电阻电压(V_NTC)、并根据 AFE 的内部1.8V 基准(V_SCALE = V_NTC× 1.8/2.459)计算了调节电压。 - 安装了4阶多项式
在 Excel 中、我绘制了温度(°C)与 V_SCALED 间的关系、并使用趋势线来提取此多项式的系数:
Y = 63.258x4 - 259.79x3 + 385.98x2 - 301.04x + 116.96
提取的系数:- A4 = 63.2576665
- A3 =-259.7937656
- A2 = 385.9757121
- A1 =-301.0384332
- A0 = 116.9573288
- A4 = 63.2576665
- 在 Excel 中设置了这些系数的格式
我设置了一个动态电子表格、以便在热敏电阻特性或电压调节发生变化时自动更新多项式系数。
我的请求/问题:
- 您能否确认这是使用内部多项式模型配置 BQ76972以将热敏电阻电压解释为温度的正确方法?
- 您是否有任何介绍以下内容的官方文档或应用手册:
- 将这些系数加载到 AFE 数据存储器所需的格式(例如 Q-format)
- BQ76972中这些系数的寄存器位置或 DF 地址
- TI 提供的任何工具或脚本、用于帮助转换系数的 float→hex 格式?
- 将这些系数加载到 AFE 数据存储器所需的格式(例如 Q-format)
e2e.ti.com/.../NTC_5F00_103JT_5F00_4thOrder_5F00_Poly_5F00_Model.xlsx