This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3522R030-Q1:数据表缺少 Eon PLECS/PLECS Eoff 热模型中的错误

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3522R030-Q1, LMG3522R030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497497/lmg3522r030-q1-datasheet-missing-eon-eoff-errors-in-plecs-thermal-model

器件型号:LMG3522R030-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LMG3522R030

工具/软件:

您好:

LMG3522R030-Q1的数据表似乎缺少有关 Eon Eoff 开关损耗的信息。 这显然是重要的信息。

此外、此器件的 PLECS 模型似乎存在热问题、其中 Foster 热模型中的 Rth 参数 并未合计到0.28C/W 的数据表值

我 在 E2E 上发现其他人提出了类似的问题、他们都得到了答案、表明数据表和 PLECS 模型将在10个月以上前得到纠正、但这些问题似乎仍然存在。 是否可以对 LMG3522R030-Q1的 PLECS 模型和数据表进行更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次入住。 固定 PLECS 模型会特别有用、因为它会提供  开关损耗估算值、以便我们正确确定 散热器的尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven、

    我将研究这一点、并返回给您了解更新的 PLECS 模型。

    此致、

    Adithya Ankam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven、

    我们目前正在更新 PLECS 模型。 之前、我们有两个高压和中压器件库、这就导致了一些问题。 现在、我们正在努力合并库、并为所有 TI GaN 器件创建一个库、这一过程正在进行中。

    我可以和大家分享我们具有 LMG3522R030 PLECS Eoff 数据的 Eon 模型、您可以使用该模型来帮助确定散热器尺寸。
    e2e.ti.com/.../LMG352xR030_5F00_PLECS_5F00_V2.0.zip

    对于 Foster 模式、我必须与您跟进、我们不知道有任何问题、因此我需要查看并与我们的团队核实。

    谢谢、
    Zach Soviero

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    谢谢! 我尝试使用模型 v2、但我无法运行任何仿真、因为在查找 v1模型中存在但 v2中不再存在的参数(Vf、R_coss、ID_max 等)时、掩码存在初始化错误。

    我尝试手动填充这些值,但它无法找到"设备"(看起来像另一个被重命名的东西)。 您是否有新版本的文件 TI_GaN_Version_A.plecs'与 LMG532xR030的 v2模型兼容?

    热模型: 我看到 LMG532xR030 v2模型文件中更新了 Foster 模型。 但是、如果对所有 Rth 组件求和、它仍然与 数据表中0.28 C/W 的值不符合预期。 请在此处查看另一篇讨论该问题的文章:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281860/lmg3522r030-thermal-model-plecs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    你有机会看看这个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    我参与了 PLECS 建模、并了解了您在这里提到的前一个主题。
    首先关于福斯特建模:
    在我们的数据表中添加单个热阻值时、我们封装团队的工艺会获取与每个器件相关的所有数据、并通过多次热仿真得出代表热阻的单个数字。
    我们的 PLECS 模型使用 Foster 模型来仿真热阻、并帮助仿真稳态之外的瞬态热行为。 在 PLECS 内生成和使用 Foster 模型的方法仍然有效、有助于对热损耗进行准确建模。 随着 PLECS 模型的改进,我们将继续开发 Foster 模型,并确保其尽可能准确

    其次是关于 PLECS 初始化错误:
    如前所述、我们仍在更新 PLECS 模型、这就是您看到这些错误的原因。 我们正在努力通过 PLECS 软件团队修复初始化文件、并将很快更新。

    谢谢、
    Zach S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zach、感谢您的澄清。 我将等待您更新的 PLECS 模型(希望尽快更新、因为我们 目前正在开发过程中)。

    对于热模型、我的理解是、如果 Foster 链中的热阻未累加到数据表 RJC 值、这表明存在错误、并会导致 PLECS 热模型 收敛到与数据表 RJC 建议的不同温度。 因此、即使封装团队正在对许多不同的散热路径进行建模、这些路径的总和必须等于数据表 RJC。 否则、一个或另一个 RJC 值不正确。

    请注意、这只是关于稳态条件。 热电容会影响动力学、但现在我只关注稳态、稳态完全由 Foster 链中的 Rth 值决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记提到、根据 PLECS 模型、热阻比数据表高~3倍。 如果为 true、则此器件不可用于我们的应用。 这就是为什么我要尝试深入到这一点的原因。 非常感谢任何反馈。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    感谢您提供的额外信息、让我首先确认 Foster 模型、因为热设计非常关键。 本周我将获得更多详细信息并与您分享

    谢谢、
    Zach S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zach、这有什么更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Zach、再次 ping。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    在与我们的包装团队进行大量挖掘和沟通后、我为您提供了完整的答案。
    首先、PLECS Foster 模型为何错误:加载到您使用的 PLECS 模型中的 Foster 模型适用于错误的器件、这就是其与数据表如此不同的原因。 造成这种情况的原因有很多,但结果是福斯特模式不正确。

    之前、我们的 Foster 模型尚未针对 PLECS 进行优化、在与 PLECS 团队合作后、我们将更新网络中的所有 Foster 模型、使其仅为3-5个电阻、因为额外的值会变得多余。

    下面是 LMG3522R030的 Foster 模型的更正版本、它仍由封装团队进行处理、但您可以看到它与数据表正确匹配:

    τ(s) R (Ω) C (F)
    0.000790631 0.019034 0.041539
    0.005088819 0.023478. 0.216744.
    0.019385027 0.116432 0.166493
    0.082432493 0.077133. 1.068707.
    0.192012441. 0.054774 3.50554

    您可以使用该表来帮助运行仿真。

    谢谢、
    Zach S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢您的答复。 要使用您提供的更新的 Foster 模型、我真的需要一个工作面罩(图标)。 似乎有人更改了很多初始化代码和变量名称、在使用提供的掩码(修订版 A)时、他们不再使用基础模型(修订版 B)。 如果可以、我很乐意关闭该主题。 损坏的文件是 TI_GaN_Version_A.plecs'。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Steven、

    下面是一个包含 LMG3522R030的工作 PLECS 模型的文件。 我们仍在改进所有车型、包括 Foster 车型。 如果您遇到任何其他问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../LMG3522R030-PLECS.zip

    谢谢、
    Zach S