This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:BQ27427 SoC 值在低温下放电期间未正确更改

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQ27427EVM, BQSTUDIO, BQ27427, GPCRB, BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508393/bq27427-bq27427-soc-value-was-not-changed-properly-during-discharge-at-low-temp

器件型号:BQ27427
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCRB、BQ27Z746、 BQ27Z561-R2

工具/软件:

您好、

我已在 BQ27427EVM 上使用 bqStudio 完成学习周期。

然后、我尝试在低温条件(例如0°C)下放电期间验证 SoC 值。

测试条件如下所示。

温度:0°C

放电率:0.5C

设计容量: 505mA

测试结果与随附的照片类似。

SoC 值没有逐渐改变、例如 SoC 值99%至0%突然改变、或 SoC 值下降但重复恢复到99%。

在标称温度下放电期间的 SoC 值似乎是正常的、但在低温条件下、SoC 值似乎不正确。  

请允许我建议在低温条件下使用时需要进行何种设置或工艺。

据我所知、BQ27427等基于 ROM 的电量监测计无法应用 GPCRB 流程。