主题中讨论的其他器件: UCC21755-Q1、UCC14240-Q1、 UCC14141EVM-068
工具/软件:
您好 TI 社区、
我已经使用 SiC MOSFET 电源模块设计并构建了适用于栅极驱动器电路的原型板。 使用的栅极驱动器是 UCC21755-Q1、由 UCC14141-Q1隔离式直流/直流模块供电。
我对 UCC14141-Q1的电路连接有几个问题:
(1) FBVDD 引脚连接: 根据我的原理图(下面提供了屏幕截图)、我想确认 FBVDD 引脚应连接到电阻分压器的中点以生成2.5V 电压。 为了实现15VDD、我在顶部使用62k 电阻器、在底部使用10k 电阻器。 对于 VEE 上的-3V、我使用12.4k 电阻器(在顶部)和62k 电阻器(在第二个分压器的底部)。 此配置是否正确?
(2)数据表与 EVM 原理图: 在 UCC14141数据表的第29页上、对于双路输出配置、FBVDD 引脚仅连接到电阻分压器的中点。 但是、UCC14141 EVM 的原理图展示了它也连接到 VDD。 哪个连接正确? 我已经按照数据表中的说明进行了操作。
(3) VDD 引脚上无输出: 提供 Vin=12V 且 V-EN=5V 后、VDD 引脚上没有输出。 我已多次验证电路、并确信没有连接错误。 是否可能缺少其他东西来激活输出?
感谢您的帮助。
此致、
Sridharan