This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:TPS7B7702-Q1短路故障状态无法恢复

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508757/tps7b7702-q1-tps7b7702-q1-short-circuit-fault-state-cannot-be-restored

器件型号:TPS7B7702-Q1

工具/软件:

必须检测天线短路的故障状态。 故障解决后、无法得知故障已解决。
天线的故障和故障排除是按照芯片手册7.3.3电池短路和反向电流检测部分中的说明进行的。
1.先执行短路操作。
2.释放短路操作。
3.切换到 EN 引脚状态。
4.确认故障是否已解决。
预期在执行步骤1、2和3、4后可以确认故障的解决方案、但实际结果是4个未解决故障、
我想问一下、需要执行哪些其他操作来解决该故障状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    鉴于您提到了第7.3.3节、假设您执行的短路测试是电池短路测试、而不是接地短路测试、我是否正确?  

    EN 切换了多长时间? 我同意步骤1、2和3应该已经解决了故障、并且输出应该重新启动、但我想知道 EN 引脚是否保持低电平足够长的时间。 数据表中未指明、但我认为当电压达到30us ~ 50us 时、EN 需要保持低电平才能重新启动器件。 您可以分享任何波形来展示这种行为吗?  

    此致、

    Nick