This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:LLC 半桥谐振转换器

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, UCC28180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508537/ucc25600-llc-half-bridge-resonant-converter

部件号:UCC25600
主题中讨论的其他器件: UCC25640UCC28180

工具/软件:

您好:

我们正在 针对其中一种应用开发 LLC 半桥/全桥谐振转换器、

其中、

输出电压为21KV/200W

输入电压为230V 交流。

我们正在考虑 UCC25600或 UCC25640。

您能帮助我们选择合适的控制器并分享任何支持性参考设计吗  

谢谢您、

Supriya,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您的查询已收到、我们将按照收到的顺序进行审核和处理。

     

    此致、

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    我已搜索参考设计库、但 TI 尚未针对230V AC 至21kV 输出完成任何参考设计。  我们在离线电源方面拥有丰富的经验、但通常我们处理的输出电压低于1000V 直流。 因此、我不相信我们有适合该应用的特定电源控制器。

     

    您可能能够通过 LLC 中200W 的 UCC25600在初级侧使用 FET、在次级侧使用高压高速整流器来实现这一点。  LLC 转换器的输入变化通常限制为2:1。   因此、为了避免这些问题、您可能需要使用 PFC 前端  UCC28180可以在这里工作、我将输出电压设置为390V

     

    此致、