This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:设计查询

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS566238, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508346/bq25895-design-query

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:TPS566238

工具/软件:

问题1: 我可以从 VSYS 引脚获得3.3V 电压来为电路板供电吗? 如果没有、我是否可以使用 TPS566238 (在 VSYS 下)来获得3.3V、2A 电流? 任何其他 替代 TPS566238的更好建议。

问题2: 完全复制 BQ25895EVM 布局设计是否安全?

问题3 我有两个适配器、A1可以提供5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A。 但 A2只能提供15V/3A 电流。 考虑到 VBUS 上的建议14V 限制、如果我为3A 输入限值放置130 Ω ILIM 电阻器、那么如果我使用 A1和 A2、我会得到什么电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    q3. 我有两个适配器、A1可以提供5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A。 但 A2只能提供15V/3A 电流。 考虑到 VBUS 上的建议14V 限制、如果我为3A 输入限值放置130 Ω ILIM 电阻器、那么如果我使用 A1和 A2、我会得到什么电压?

     该器件的输入过压阈值为14 - 14.6V。 这意味着施加大于14V 的直流电压、该器件将无法从该输入拉出任何电流。 具有较高输入限制的 ILIM 电阻器只会影响可从源拉出的最大电流、因此如果使用 A1、则电压将取决于输入源对不同电流负载的响应方式。 在这种情况下、器件将无法使用大于14V 的输入。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您所述、"SYS 电压可能会因 VIN 的存在和电池电压而变化。"  我是否应该将降压稳压器的 Vin 与 BQ25895 PMID 引脚连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    SYS 和 PMID 都可以根据 VIN 或 VBAT 而变化。 使用 OTG 模式时、PMID 可升压回5V。 降压 VIN 可连接至 PMID 或 SYS。

    此致、

    Juan Ospina.