工具/软件:
尊敬的专家:
你好。 希望向 以下客户寻求有关 UCC2860设计应用和文档的帮助:
在找到 UCC2860 ıc 的 Rcs 和 RPL 值时、文档具有不同的方程。 它们给出不同的值。
在支持部分有一个类似的答案,但也不清楚。
我计划使用 UCC28600 IC。 但是、在设计 ı 时、无法使用 slv104j 计算器代替文档、因为它与 ıcs 文档不同。 UCC28600文档包含关于确定 RC 和 RPL 电阻的2个不同公式。
我尝试使用示例文档、但我的电路具有不同的规格
它具有三相340-530V 交流输入和12V2A 12V1A 12V1A 隔离输出以及15V0.2A 辅助输出。 我的效率最低将达到80%、我将使用 UCC28600 QR 模式反激式转换器 IC
我计划对转换器使用65kHz 的开关频率、 我使用1700V SiC MOSFET、我不想使用 PFC 单元。
谢谢你。
此致、
阿奇·A·