This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:求出 RC 和 RPL 值、因为它提供了不同的公式

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508076/ucc28600-finding-rcs-and-rpl-value-since-it-provides-different-equations

器件型号:UCC28600

工具/软件:

尊敬的专家:

你好。 希望向  以下客户寻求有关 UCC2860设计应用和文档的帮助:

在找到 UCC2860 ıc 的 Rcs 和 RPL 值时、文档具有不同的方程。 它们给出不同的值。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450662/ucc28600-ucc28600-rcs-and-rpl-equations-mismatch-in-datasheet?keyMatch=ucc28600&tisearch=universal_search

在支持部分有一个类似的答案,但也不清楚。

我计划使用 UCC28600 IC。 但是、在设计 ı 时、无法使用 slv104j 计算器代替文档、因为它与 ıcs 文档不同。 UCC28600文档包含关于确定 RC 和 RPL 电阻的2个不同公式。

我尝试使用示例文档、但我的电路具有不同的规格

它具有三相340-530V 交流输入和12V2A 12V1A 12V1A 隔离输出以及15V0.2A 辅助输出。 我的效率最低将达到80%、我将使用 UCC28600 QR 模式反激式转换器 IC

我计划对转换器使用65kHz 的开关频率、 我使用1700V SiC MOSFET、我不想使用 PFC 单元。  

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您的查询将按照收到的顺序进行审核。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    UCC28600是一款较旧的器件、很抱歉它不清楚。   如果使用 Excel 工具并具有直流输入、则只需将最小和最大交流值乘以(2)^0.5。

    您可以使用的另一个选项是 Webech 设计工具、该工具可在下一页找到。

    https://www.ti.com/product/UCC28600?keyMatch=UCC28600&tisearch=universal_search&usecase=GPN-ALT

    您只需输入输入输入和输出功率要求、它就会为您生成 BOM 和原理图。

     

    我知道 RPL 电阻器应该做什么、我不清楚为什么他们在此器件的数据表中这么隐秘。  RPL 只是为了消除由 UCC28600 CS 到输出控制的延迟引起的峰值电流偏移。  此器件的延迟约为175ns (td)。  RPL 电阻器所增加的失调电压将导致信号提前关断、以消除 td 引起的误差。

     

    您需要根据使用初级峰值电流的传统方法来确定电流检测电阻器(RC)的大小。  以下公式可用于根据80%的功率限值(包括 IC 内部的0.4V 失调电压)来确定 RC 的大小。  这通常是我在设计中调整 RC 的方式。  

    Rcs =(1.2-0.4V)*0.8/(变压器初级峰值电流)= Rcs = 0.64V/(变压器初级峰值电流)

     

    ROVP1和 ROVP2用于检测 OVP、而 ROVP2用于检测线路电压。  ROVP2还用于生成电流 ILine、用于在 FET 导通时在 RPL (VRPL)上生成偏移。  这是为了导致 FET 提前关断、以消除 IC 延迟导致的初级峰值电流过大。

     

    ILine = VBULKmin*(Na/(NP*ROVP1)

     

    VRPL =(ILine/2)*RPL

    要确定 RPL 电阻器的大小、最简单的方法是基于峰值输入电压(Vin_max)以及由 IC 延迟(di)和变压器初级磁化电感(Lpm)引起的电流变化。

    di = Vin_max*dt/Lpm = Vin_max*175ns/Lpm

    RPL =(DI*RC)/(ILine/2)

     

    此致、