This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:电池放电时的 VOUT 电流

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508819/bq25798-vout-current-at-time-of-battery-discharge

器件型号:BQ25798

工具/软件:

我正在使用1节电池 BATT、想知道在电池放电模式下是否可以具有5A 输出电流。 内部升压器在电源由电池供电时是否工作或仅适用于 VBUS 电源?
即便如此、我正在使用1节电池 BATT、在放电模式(未连接 VBUS)下、输出端可以获得的最大电流是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    最大直流电池放电电流为6A。  在反向/OTG/源极模式下、转换器的最大输入电流为6A * 3.6V 平均 BAT 电压= 21.6V 除以升压电压、再回到 VBUS 乘以效率。  例如、 如果您想要将5V 电压升压回 VBUS、则21.6W/5V = 4.32A * 92%效率= 3.97A。

    此致、

    Jeff