This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1:TPSF12C1

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507513/tpsf12c1-tpsf12c1

部件号:TPSF12C1

工具/软件:

你好

我必须开发一个具有多路输出的开关模式电源。 每个输出都需要自己的基准、因此我想使用反激式拓扑。

输出要求为24Vdc 10A:36Vdc 0.5A:5Vdc 2A、另一个24Vdc 2.5A。 您是否有任何已经有这些要求的降压转换器芯片、因此我不必使用微处理器等开发转换器?

或者、您是否有选择合适的线圈来处理所有这些输出的经验? 我应该选择一个有多个可能或多个线圈吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lasse

    感谢您的提问。 我们会尽快回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lasse,

    我了解您的输出要求。 我们没有能够同时处理所有这些输出的特定器件。 您必须选择具有许多可能性的系统。 请参阅 www.ti.com 上的以下部分 、该部分可帮助您根据自己的要求进行入围。