This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:POWER_EN 通过10K 电阻连接到24V。 8V 的输出在上电后立即出现、然后芯片立即烧毁。 芯片的 VIN 被烧毁。 原理图是否有问题?

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508300/lm61460-q1-power_en-is-connected-to-24v-through-a-10k-resistor-an-output-of-8v-appears-instantly-upon-power-up-and-then-the-chip-burns-out-immediately-the-vin-of-the-chip-is-burned-out-is-there-a-problem-with-the-schematic-di

器件型号:LM61460-Q1

工具/软件:

 POWER_EN 通过10K 电阻连接到24V。 8V 的输出在上电后立即出现、然后芯片立即烧毁。 芯片的 VIN 被烧毁。 原理图是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否捕获了 Vin 波形? 请与我分享。  

    Vin 烧毁的最可能原因是引脚上出现过压。  

    谢谢、

    此致、

    Taru