This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713:欠压条件后输出不会恢复

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508433/bq25713-bq25713-output-does-not-recover-after-brownout-condition

器件型号:BQ25713

工具/软件:

主题: BQ25713:欠压条件后输出不会恢复

您好、

我将使用 BQ25713为输出电压为13.8V 的铅酸电池充电。 在欠压情况下、当输入电压下降时、13.8V 输出会按预期关断。 但是、当输入电压恢复时、它不会自动重新开启。

我使用实验室电源进行了一些测试。 当输入降至6V 左右时、输出似乎会关闭、但当我再次增加输入电压(例如、从6V 恢复)时、13.8V 输出会保持关闭。 BQ25713似乎无法自行恢复。

您是否知道导致此行为的原因、以及如何使输出在输入电压恢复到正常电平后自动重新开启?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ger:

    我认为其中一个 FAULT 位被触发了。 如果触发、可能需要清除 STAT_VDPM 位。  

    只需向该位写入"0"即可清除故障。  

    或者、如果适配器和电池都被移除、您可以取出电池并初始化上电复位。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    确实触发了其中一个错误位(SYS_SHORT)。

    通过复位该位、13.8V 会再次启动。